Umbenennen eines benutzerdefinierten Funktionsblocks

Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
, um einen benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) umzubenennen. Durch Umbenennen eines BDFBs werden automatisch alle Verweise auf den BDFB aktualisiert.
So benennen Sie einen BDFB um
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    Objekte
    Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
    .
  2. Erweitern Sie
    Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
    , und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:
    • Wählen Sie die BDFB aus, die Sie umbenennen möchten.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die BDFB, die Sie umbenennen möchten und wählen Sie
      Umbenennen
      aus.
  3. Geben Sie im Feld
    Benutzerdefinierter Funktionsblock
    des Fensterbereichs
    Eigenschaften
    den neuen Namen ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal