BDFB-Parameterfenster
Verwenden Sie das Fenster
Parameter
für folgende Aufgaben:- Erstellen oder Löschen von Eingangs- oder Ausgangsparametern für benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFBs) oder benutzerdefinierte Funktionen (BDF).
- Bearbeiten der Parameter lokaler Variablen für BDFBs und BDFs.
- Verschieben einer Variable im BDFB oder in der BDF nach oben oder nach unten.
BDFs sind auf einen Ausgabeparameter mit einem anpassbaren Datentyp beschränkt. Die Eigenschaften variieren je nach Typ des Anweisungsblocks.
Element | Beschreibung | Mögliche Werte |
|---|---|---|
Name | Gibt den Namen des Parameters an. | Es gelten folgende Namenskonventionen:
Die Benennungskonventionen beruhen auf den IEC-1131-Regeln für IDs. |
Datentyp | Wählt den Parameter-Datentyp aus. | BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Definierte Wörter, Funktionsblöcke. Informationen zu Datentypen finden Sie unter Datentypen – Übersicht. |
Dimension | Gibt die Dimension der Anweisung an. | Die Dimension wird als positiver doppelter Ganzzahlwert (DINT) definiert. Beispiel,
Die empfohlene maximale Größe für ein mehrdimensionales Array beträgt [1..400,1..40]. |
Kommentar | Enthält Kommentare für den Parameter. | Frei formatierter Text. |
Nach oben verschieben | Verschiebt den ausgewählten Parameter nach oben. | N/V |
Nach unten verschieben | Verschiebt den ausgewählten Parameter nach unten. | N/V |
Neuer Eingang | Erstellt einen Eingangsparameter. | N/V |
Neuer Ausgang | Erstellt einen Ausgangsparameter. BDFs sind auf einen Ausgabeparameter mit einem anpassbaren Datentyp beschränkt. | N/V |
Parameter löschen | Löscht den ausgewählten Parameter. | N/V |
Rückmeldung geben