Anweisungen zur Umwandlung
Verwenden Sie Anweisungen zur Umwandlung, um den Datentyp einer Variablen in einen anderen Datentyp umzuwandeln.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Konvertiert einen nicht booleschen Wert in einen booleschen Wert. | |
Konvertiert einen Wert in ein Byte. | |
Konvertiert die Datentypen „String“, „Integer“, „Real“ oder „Time“ in den Datentyp „Date“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Integer“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Word“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Integer“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Long-Integer-Wert. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Long Real“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Long Word“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Real“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Short-Integer-Wert. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „String“. | |
Konvertiert einen Wert in den Datentyp „Time“. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Integer“ ohne Vorzeichen. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Integer“ ohne Vorzeichen. | |
Konvertiert einen Wert in einen Long-Integer-Wert ohne Vorzeichen. | |
Konvertiert einen Wert in einen Short-Integer-Wert ohne Vorzeichen. | |
Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Word“. |
Rückmeldung geben