ANY_TO_LWORD
Die ANY_TO_LWORD-Anweisung konvertiert einen Wert in einen 64-Bit-Wert vom Typ „Long Word“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_LWORD

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT REAL LREAL IME DATE STRING | Jeder Wert mit Ausnahme von „Long Word“. |
o1 | Ausgang | LWORD | Ein 64-Bit-Wert des Typs „Long Word“. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_LWORD-Text
bres := ANY_TO_LWORD (true); | (* bres ist 1 *) |
tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms); | (* tres ist 46 *) |
mres := ANY_TO_LWORD ('0198'); | (* mres ist 198 *) |
Änderungen im Anweisungsverhalten ab Firmwareversion 23.012
Bei der Konvertierung von REAL- oder LREAL-Werten in den Datentyp LWORD gelten folgende Regeln:
- Positive Werte
- Die Werte von 0 bis 2⁶³ − 1 können in den Datentyp LWORD konvertiert werden.
- Werte über 2⁶³ − 1 werden auf 2⁶³ − 1 geklemmt.
- Negative Werte
- Die Werte von −1 bis −2⁶³ können in den Datentyp LWORD konvertiert werden.
- Werte unter −2⁶³ werden auf 2⁶³ geklemmt.
Rückmeldung geben