ANY_TO_LINT

Die ANY_TO_LINT-Anweisung konvertiert einen Wert in einen 64-Bit-Wert vom Typ „Long Integer“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
ANY_TO_LINT
ANY_TO_LINT
ANY_TO_LINT-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
i1
Eingang
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Jeder Wert mit Ausnahme von „Long Integer“.
o1
Ausgang
LINT
Ein 64-Bit-Wert des Typs „Long Integer“.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

Beispiel für strukturierten ANY_TO_LINT-Text

(* ST-Äquivalenz: *)
bres := ANY_TO_LINT (true);
(* bres ist 1 *)
tres := ANY_TO_LINT (t#0s46ms);
(* tres ist 46 *)
mres := ANY_TO_LINT ('0198');
(* mres ist 198 *)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal