ANY_TO_REAL
Die ANY_TO_REAL-Anweisung konvertiert einen Wert in einen Wert des Typs „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_REAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD LREAL TIME DATE STRING | Jeder Wert mit Ausnahme von „Real“. |
o1 | Ausgang | REAL | Ein Wert vom Typ „Real“. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_REAL-Text
bres := ANY_TO_REAL (true); | (* bres is 1.0 *) |
tres := ANY_TO_REAL (t#1s46ms); | (* tres is 1046.0 *) |
ares := ANY_TO_REAL (198); | (* ares is 198.0 *) |
Rückmeldung geben