ANY_TO_DATE
Die ANY_TO_DATE-Anweisung konvertiert die Datentypen „String“, „Integer“, „Real“ oder „Time“ in den Datentyp „Date“.
Die Datentypen Boolean, Byte und Word werden unterstützt, jedoch nicht empfohlen.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_DATE

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING |
|
o1 | Ausgang | DATE | Konvertierter Date-Wert. Fehler während der Konvertierung (z. B. ein negativer Date-Wert) führen zu einem INVALID-Ergebnis. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
ANY_TO_DATE-Beispiele
Beispiel für ein ANY_TO_DATE-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ANY_TO_DATE-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ANY_TO_DATE-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben