ANY_TO_USINT

Konvertiert einen Wert in einen Short-Integer-Wert ohne Vorzeichen.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
ANY_TO_USINT
ANY_TO_USINT
ANY_TO_USINT-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
i1
Eingang
BOOL
SINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Jeder Wert, der kein Short-Integer-Wert ist.
o1
Ausgang
USINT
Ein Short-Integer-Wert ohne Vorzeichen.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

Beispiel für strukturierten ANY_TO_USINT-Text

(* ST-Äquivalenz: *)
bres := ANY_TO_USINT (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_USINT (t#0s46ms);
(* tres is 46 *)
mres := ANY_TO_USINT ('0198');
(* mres is 198 *)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal