ANY_TO_SINT
Die ANY_TO_SINT-Anweisung konvertiert einen Wert in einen Wert des Typs „Short Integer“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_SINT

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Jeder Wert, der kein Short-Integer-Wert ist. |
o1 | Ausgang | SINT | Ein Short-Integer-Wert. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_SINT-Text
bres := ANY_TO_SINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_SINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_SINT ('0198'); | (* mres is –58*) |
Rückmeldung geben