ANY_TO_BOOL
Die ANY_TO_BOOL-Anweisung konvertiert einen nicht booleschen Wert in einen booleschen Wert.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_BOOL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Jeder nicht boolesche Wert. |
o1 | Ausgang | BOOL | Boolescher Wert. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_BOOL-Text
ares := ANY_TO_BOOL (10); | (* ares is TRUE *) |
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s); | (* tres is FALSE *) |
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE'); | (* mres is FALSE *) |
Rückmeldung geben