ANY_TO_UDINT
Die ANY_TO_UDINT-Anweisung konvertiert einen Wert in einen 32-Bit-Wert vom Typ „Double Integer“ ohne Vorzeichen.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_UDINT

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Jeder Wert mit Ausnahme von „Double Integer“ ohne Vorzeichen. |
o1 | Ausgang | UDINT | Ein 32-Bit-Wert vom Typ „Double Integer“ ohne Vorzeichen. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_UDINT-Text
bres := ANY_TO_UDINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_UDINT (t#1s46ms); | (* tres is 1046 *) |
mres := ANY_TO_UDINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Änderungen im Anweisungsverhalten ab Firmwareversion 23.012
Bei der Konvertierung von REAL- oder LREAL-Werten in den Datentyp UDINT gelten folgende Regeln:
- Positive Werte
- Werte von 0 bis 2³¹ − 1 können in den Datentyp UDINT konvertiert werden.
- Werte über 2³¹ − 1 werden auf 2³¹ − 1 geklemmt.
- Negative Werte
- Werte von −1 bis −2³¹ können in den Datentyp UDINT konvertiert werden.
- Werte unter −2³¹ werden auf 2³¹ geklemmt.
Rückmeldung geben