Timer-/Zähleranweisungen

Timer-/Zähleranweisungen werden zur Steuerung von Vorgängen auf der Grundlage der Ereignisanzahl und der Zeit verwendet.
Zähleranweisungen
Anweisung
Beschreibung
Zählt Ganzzahlen abwärts von einem gegebenen Wert bis 0, in Schritten von 1.
Dieser Block zählt Ganzzahlen aufwärts von 0 bis zu einem gegebenen Wert, in Schritten von 1.
Dieser Block zählt Ganzzahlen aufwärts von 0 bis zu einem gegebenen Wert in Schritten von 1, oder abwärts von einem gegebenen Wert bis 0 in Schritten von 1.
Liest den Hochgeschwindigkeits-Taktgeberwert im
Micro800
-Controller.
Remanenzzeit. Erhöht einen internen Timer, wenn der Eingang aktiv ist, setzt aber den internen Timer nicht zurück, wenn der Eingang inaktiv wird.
Zeitliche Steuerung der Ausschaltverzögerung. Setzt einen internen Timer um einen vorgegebenen Wert nach oben.
Zeitliche Steuerung der Einschaltverzögerung. Setzt einen internen Timer um einen vorgegebenen Wert nach oben.
Verzögert das Einschalten eines Ausgangs in einem Strompfad mit dem Wert TRUE und verzögert anschließend das Ausschalten des Ausgangs im Strompfad mit dem Wert FALSE.
Zeitliche Impulssteuerung. Setzt einen internen Timer bei einer ansteigenden Flanke um einen gegebenen Wert nach oben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal