TP (zeitliche Impulssteuerung)

Die TP-Anweisung setzt einen internen Timer bei einer Anstiegsflanke um einen gegebenen Wert nach oben. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird die interne Zeit zurückgesetzt.
Details zum Betrieb: Falls der Parameter „EN“ mit TP verwendet wird, beginnt der Timer mit dem Inkrementieren, sobald „EN“ auf TRUE gesetzt wird, und setzt das Inkrementieren auch dann fort, wenn „EN“ auf FALSE gesetzt wird.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
TP
TP
TP-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
IN
Eingang
BOOL
  • TRUE: Bei Anstiegsflanke wird der interne Timer erhöht (wenn er noch nicht ansteigt).
  • FALSE: Wenn der Timer abgelaufen ist, wird der interne Timer zurückgesetzt. Änderungen in IN während des Zählens haben keine Auswirkung.
PT
Eingang
TIME
Maximale programmierte Dauer, die mit dem Datentyp „Time“ definiert wurde.
Q
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Der Timer zählt.
  • FALSE: Der Timer zählt nicht.
ET
Ausgang
TIME
Derzeit abgelaufene Zeit.
Mögliche Werte reichen von 0ms bis 1193h2m47s294ms.

TP-Beispiele

TP-Timing-Diagramm
TP-Timing-Diagramm
Beispiel für ein TP-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein TP-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen TP-Kontaktplan
Beispiel für einen TP-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten TP-Text
Beispiel für strukturierten TP-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal