Konfiguration der Timer-Anweisungen
Die Genauigkeit der Zeit bezieht sich auf die Zeit zwischen dem Moment, wenn der Prozessor eine Timer-Anweisung aktiviert und dem Moment, wenn der Prozessor das Zeitintervall abschließt.
Der Prozessor verwendet folgende Information von der Timer-Anweisung:
- Timer: Die Adresse der Timer-Steuerung im Timer-Bereich der Datenspeicherung.
- Zeitbasis: Bestimmt, wie der Timer betrieben wird.
- Voreinstellung: Spezifiziert den Wert, den der Timer erreichen muss, bevor der Prozessor das „Fertig“-Bit einstellt.
- Kumulierter Wert: Die Anzahl der Zeitschritte, die die Anweisung gezählt hat. Bei einer Aktivierung aktualisiert der Timer diesen Wert kontinuierlich.
Rückmeldung geben