Suche
Last Update July 2026
DCL
CIP-Fehler bei direkter Kommunikationsanforderung an das Gerät
Verbindung für direkte Kommunikation mit dem Gerät bereits geöffnet
Die direkte Kommunikation mit dem Gerät ist offline
Die direkte Kommunikation mit dem Gerät wurde bereits initialisiert
Die direkte Kommunikation mit dem Gerät wurde nicht initialisiert
Erwartete Zeitüberschreitung bei direkter Kommunikation mit dem Gerät
Die Anforderung der direkten Kommunikation mit dem Gerät war nicht erfolgreich
Pfad für direkte Kommunikation mit dem Gerät gibt weder RSLinx Classic- noch FactoryTalk Linx-Treiber an
Fehler beim Aufruf von RSLinx Classic or FactoryTalk Linx für die direkte Kommunikation mit dem Gerät
Keine Lizenz für die Ausführung von RSLinx Classic oder FactoryTalk Linx auf dieser Workstation
Kein Gerät in SuperWho ausgewählt
Keine offene Verbindung für direkte Kommunikation mit dem Gerät
Keine zulässige, offene Verbindung für direkte Kommunikation mit dem Gerät
Zeitüberschreitung bei angeforderter Meldung
Virtueller Backplane-Treiber für RSLinx Classic oder FactoryTalk Linx für direkte Kommunikation mit dem Gerät nicht gestartet
Zu viele gleichzeitige Puffer für direkte Kommunikation mit dem Gerät
Die für die direkte Kommunikation mit dem Gerät verwendete CIP-Verbindung kann nicht geschlossen werden
Kommunikation mit RSLinx Classic oder FactoryTalk Linx für direkte Kommunikation mit dem Gerät nicht möglich
Initialisierung von RSLinx Classic oder FactoryTalk Linx für direkte Kommunikation mit dem Gerät nicht möglich
Die für die direkte Kommunikation mit dem Gerät verwendete CIP-Verbindung kann nicht geöffnet werden
Angegebener RSLinx Classic- bzw. FactoryTalk Linx-Treiber kann für direkte Kommunikation mit dem Gerät nicht geöffnet werden
Ungültiger CIP-Pfad für direkte Kommunikation mit dem Gerät zurückgegeben
Ungültiger Pfad angegeben oder eines der Geräte reagiert nicht
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Es wurde versucht, zu viele RSLinx Classic- oder FactoryTalk Linx-Treiber zu öffnen.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültige Puffer-ID bei direkter Kommunikation mit dem Gerät.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Puffer zu klein für angeforderte Daten.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Wenden Sie sich an den Technischen Support.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Die direkte Kommunikation mit dem Gerät wurde nicht initialisiert.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Treiber ist bereits in Tabelle mit anderer Treiber-ID.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Fehler beim Abrufen des Pfads zum Gerät.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültige Zugriffsnummer der Meldung.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültiger Pfad zum Gerät.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültiger Pfad zum Gerät.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültiger Antwortpuffer.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Pfad zum Gerät gibt weder RSLinx Classic- noch FactoryTalk Linx-Treiber an
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Pfad zum Gerät nicht angegeben.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Referenzzählwert für die Zugriffsnummer der Meldung ungleich Null.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Anforderung zu groß für Netzwerk.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. RxOnlineInit wurde nicht aufgerufen.
Interner Fehler bei direkter Kommunikation. Ungültige zugrunde liegende Kanalschnittstelle, die für die direkte Kommunikation mit dem Gerät verwendet wird.
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x032D – Keine übereinstimmende Eingangsregel
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x032E – Eingangsregel wird nicht akzeptiert
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x032F – Eingangsregel wird nicht akzeptiert, weil keine Sicherheit vorhanden ist
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0330 – Keine übereinstimmende Ausgangsregel
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0331 – Ausgangsregel wird nicht akzeptiert
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0332 – Verschlüsselung der Ausgangsregel wird nicht zugelassen
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0900 – Beendigungsmeldung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0901 – Unerwartete Meldung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0902 – MAC mit fehlerhafter Aufzeichnung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0903 – Aufzeichnungsüberlauf
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0904 – Fehler bei Dekomprimierung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0905 – Fehler bei Handshake
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0906 – Fehlerhaftes Zertifikat
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0907 – Zertifikat wird nicht unterstützt
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0908 – Zertifikat wird widerrufen
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0909 – Zertifikat ist abgelaufen
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090A – Zertifikat ist unbekannt
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090B – Parameter ist ungültig
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090C – CA ist unbekannt
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090D – Zugriff wird abgelehnt
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090E – Fehler bei Dekodierung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x090F – Fehler bei Entschlüsselung
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0910 – Protokollversion
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0911 – Sicherheit ist nicht ausreichend
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0912 – Interner Fehler
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0913 – Fallback ist unangemessen
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0914 – Erweiterung wird nicht unterstützt
Fehler bei CIP-Sicherheitssitzung: 0x0915 – PSK-ID ist unbekannt