Ungültiger Pfad angegeben oder eines der Geräte reagiert nicht

Es gab ein Problem bei der Kommunikation mit dem Gerät. Überprüfen Sie Folgendes:
  • Wurde für das Gerät ein falscher Steckplatz konfiguriert?
  • Ist das in der Software erstellte Gerät im Netzwerk an der in der Software angegebenen Adresse vorhanden, oder gab es einen Ausfall der Kommunikation mit dem Gerät?
  • Liegt im Gerät ein schwerer Fehler vor?
  • Wurde ein Brückengerät für einen falschen Steckplatz konfiguriert, ist es fehlerhaft, oder gab es einen Ausfall der Kommunikation mit dem Brückengerät?
  • RSLinx Classic
    oder
    FactoryTalk Linx
    wird ausgeführt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal