Zeitüberschreitung bei angeforderter Meldung
Es gab ein Problem bei der Kommunikation mit dem Gerät. Überprüfen Sie Folgendes:
- Wurde für das Gerät ein falscher Steckplatz konfiguriert?
- Ist das in der Software erstellte Gerät im Netzwerk an der in der Software angegebenen Adresse vorhanden, oder gab es einen Ausfall der Kommunikation mit dem Gerät?
- Liegt im Gerät ein schwerer Fehler vor?
- Wurde ein Brückengerät für einen falschen Steckplatz konfiguriert, ist es fehlerhaft, oder gab es einen Ausfall der Kommunikation mit dem Brückengerät?
- RSLinx ClassicoderFactoryTalk Linxwird ausgeführt.
Rückmeldung geben