Sistemas de controle de processo químico

Desempenho do ativo e conformidade com a regulamentação na indústria química

Lucro, flexibilidade e conformidade

À medida que a demanda por produtos químicos aumenta, a indústria química enfrenta novos desafios de negócios. Os produtores químicos estão reagindo às demandas dos clientes com produtos de qualidade e preços competitivos. Esses produtores enfrentam volatilidade no custo dos insumos, um ambiente de regulamentações complexo e uma infraestrutura em obsolescência. O número de trabalhadores qualificados está diminuindo. Nós podemos ajudar você a extrair o valor máximo de seus ativos e manter a conformidade com a regulamentação.

Podemos reduzir o consumo de energia, atualizar os sistemas em obsolescência ou usar melhor os dados gerados. Temos o controle de processo, os equipamentos de informação e os recursos para você alcançar suas metas. Com nosso amplo conhecimento industrial e experiência em automação, podemos manter você competitivo em um setor dinâmico.

Soluções para automação química

Controle de processo químico para operações aperfeiçoadas

Nossa tecnologia moderna de controle distribuído permite a você ter controle e visão de toda a fábrica para otimizar as operações. O SDCD moderno PlantPAx® é baseado em padrões de comunicação aberta e é expansível de fábricas pequenas até as grandes e complexas. Essa transparência, flexibilidade e expansibilidade permitem acessar com segurança as informações em tempo real em toda a empresa, quando e onde precisar.

Nossa solução de lote PlantPAx permite maior percepção sobre o desempenho dos equipamentos e dos operadores, o que normalmente causa problemas de tempo de parada não programada, produtividade e qualidade.

  • Soluções que variam de uma unidade até sistemas para toda a empresa
  • Compatível com a norma ISA-88, completo com proteção da propriedade intelectual de receitas
  • Automatize as operações manuais para reduzir a variação
  • Crie operações repetíveis e controladas para maximizar a utilização de recursos
  • Gerencie as receitas e os procedimentos para se concentrar na rentabilidade, produtividade e qualidade
  • Modelos procedurais para melhorar os controles de rastreabilidade, relatórios e aprovação

Saiba mais sobre o SDCD moderno PlantPAx

Saiba mais sobre o Controle de sistemas de lote

Implementação e estratégia de migração de SDCD

Minimize o tempo de parada não programada e maximize o sucesso das operações com a migração do SDCD

Projetos bem-sucedidos de migração do SDCD exigem planejamento cuidadoso e uma abordagem metódica. Já ajudamos nossos clientes a migrar de uma grande variedade de SDCD, CLP e sistemas de controle de malha única em obsolescência. Com essa experiência, você pode se beneficiar da nossa metodologia e soluções de migração que reduzem os desafios comuns da migração e tratam os riscos inesperados.

Temos mais de 2.000 anos de experiência em consultoria combinada na indústria química e participamos em inúmeros estudos de Front end Engineering and Design (FEED) de migração. Podemos orientar você na escolha da tecnologia certa e no desenvolvimento um sistema em conformidade, dentro do seu orçamento e prazo. Serviços que oferecemos:

  • Avaliação da base de controle instalada
  • Necessidades de informação e relatório
  • Revisões da comunicação em redes e cibersegurança
  • Auditorias de aplicações SBCP, SIS e AC&O
  • Avaliações elétricas, de instrumentação e controle
  • Revisão de controle do motor e integração do inversor
  • Justificativa do projeto e estimativa de custo

Proteja o pessoal, os processos e o ambiente

Os seus Sistemas com instrumentos de segurança estão de acordo com as normas atuais?

A maioria dos processos químicos apresenta perigos com o potencial de afetar negativamente pessoas, ativos, o ambiente e a percepção do mercado. Os Sistemas com instrumentos de segurança (SIS) podem reduzir os riscos. Seja para uma expansão ou novo processo, para atualizações em SIS, ESD, BMS ou TMC existentes, podemos ajudar. Temos engenheiros experientes e certificados em segurança funcional que implantam tecnologia de sistema de segurança, em aplicações de máquinas e processos. As tecnologias que implementamos são escaláveis de pequenas a grandes, simples a triplicados, e operam até SIL 3. Fornecemos serviços de ciclo de vida completo para apoiar no projeto, construção, operação e manutenção de suas soluções de segurança de processo.

O que dizem os nossos clientes

Estamos percebendo continuamente os muitos benefícios do novo sistema automatizado. Todos os nossos principais objetivos foram atendidos, o que nos permitiu reduzir custos de mão de obra, aprimorando o controle de qualidade e a segurança. Além disso, a solução estabeleceu um custo básico baixo para operar a fábrica ao longo do tempo, o que nos permite aumentar a produtividade e a competitividade.

Geoff Biscaya, Gerente-geral de Contêineres Rígidos na VIP Packaging

Como ajudamos os nossos clientes

No mundo todo e em todos os tipos de fábricas químicas, ajudamos os clientes a reduzir custos, minimizar o tempo de parada não programada e melhorar as operações. Se você quer modernizar suas operações, otimizar o consumo de energia ou aprimorar o controle de processo, nós podemos ajudar.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREIndustries Landingindustries/BR_ind_chemicalrow-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.