Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Transformação digital por meio do 5G autônomo (SA)

A Rockwell Automation e a Nokia unem forças para viabilizar o 5G privado autônomo (SA) para a transformação industrial.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um homem barbudo usando equipamento de proteção olha para um tablet no chão de fábrica.

A colaboração entre a Rockwell Automation e a Nokia é fundamental para a transformação digital das redes industriais por meio de redes sem fio privadas. Juntos, aprimoramos a conectividade industrial, melhoramos a eficiência operacional e aumentamos a personalização e a segurança da rede. A combinação das soluções de automação industrial da Rockwell Automation e das tecnologias sem fio da Nokia suporta tecnologias emergentes, como Internet das coisas industrial (IIoT), realidade aumentada (AR) e inteligência artificial (IA). Esses recursos são vitais para indústrias que buscam inovar e se manter competitivas.

Um foco atual importante para a Nokia e a Rockwell Automation é o uso de espectro licenciado ou levemente licenciado como um facilitador para o desempenho e a robustez de redes celulares privadas. Nos Estados Unidos, o Citizens Broadband Radio Service (CBRS) fornece 150 MHz de espectro levemente licenciado para uso com redes privadas LTE e 5G. Esse espectro pode ser solicitado em incrementos de 10 MHz e usado sem custo. Além disso, o acesso garantido a até 20 MHz de espectro pode ser adquirido por meio de Priority Access Licenses (PALs). O 5G privado é validado e está pronto para uso industrial hoje, com um número crescente de clientes confiando no 5G. Consequentemente, a adoção do 5G autônomo (SA) e do CBRS é um tópico mais quente do que nunca.

A Nokia e a Rockwell Automation se uniram para avaliar redes privadas 5G SA usando espectro CBRS para controle industrial em tempo real com protocolos EtherNet/IP™. Essa parceria tecnológica aprimora a conectividade industrial, aproveitando as tecnologias robustas 4G LTE e 5G da Nokia para otimizar as operações de produção com conectividade confiável e de alta velocidade. Como o EtherNet/IP™ é transportado por TCP/IP, vários dispositivos de automação podem ser suportados por trás de um único roteador sem fio, sem nenhum dos túneis especiais ou equipamentos extras que são atualmente necessários para outros protocolos Ethernet industriais.

Ao integrar a experiência em automação industrial da Rockwell Automation com a experiência em tecnologia sem fio da Nokia, a colaboração melhora a eficiência operacional por meio de maior automação, coleta de dado em tempo real e análise. Essa sinergia simplifica os processos, reduz o tempo de parada não programada e aumenta a eficiência geral. Além disso, a parceria tecnológica ajuda a garantir uma infraestrutura de rede segura e dedicada, crucial para aplicações industriais.

Diagrama Nokia 5G

A ilustração acima é uma representação simplificada do ambiente de teste que foi usado para o teste colaborativo. Ela representa um caso de uso de aplicação de ativo industrial estacionário sem cabos, consistindo em:

  • Um controlador de área com um controlador de segurança GuardLogix®
  • Duas áreas distribuídas com E/S padrão e de segurança FLEX 5000®, representando skids, máquinas ou equipamentos

(Observação: o objetivo do controlador de segurança em cada área distribuída era coletar apenas dados de telemetria do ambiente de teste).

Foi usada uma solução privada da Nokia, composta por:

  • Rede de acesso de rádio (RAN) 5G, 3GPP Release 15, 5G SA e operando na banda de espectro n48 (CBRS). Unidade de banda base Nokia AirScale (BBU), duas unidades de rádio AirScale AZQC (RUs).
  • Núcleo 5G (5GC) operando no servidor DAC no local Mission-Critical Industrial Edge (MXIE)
  • Dois roteadores industriais 5G SA FRRO501c (em termos celulares, equipamento do usuário ou UEs)

Os testes foram realizados de acordo com um plano de teste bem estabelecido fornecido pela Rockwell Automation com critérios rigorosos de sucesso de zero falhas de conexão durante um período de teste limitado de 3 horas. O plano de teste incluiu uma série de casos de teste para estabelecer conexões de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP (CIP Safety™) confiáveis a partir do controlador de área GuardLogix® à esquerda, com vários ajustes de intervalo do pacote requisitado (RPI), sobre o núcleo 5G e RAN para o padrão FLEX 5000 e E/S de segurança nas áreas 1 e 2 à direita. O RPI é o período em que o controlador e os módulos de E/S distribuída trocam dados.

O teste demonstrou com sucesso que o estado atual do 5G industrial (3GPP release-15, SA, no local, espectro CBRS) tem latência e jitter baixos o suficiente para suportar configurações de RPI melhores do que as configurações padrão da Rockwell Automation para conexões EtherNet/IP padrão e de E/S de segurança. Essas configurações de RPI suportarão muitas aplicações industriais estacionárias sem fio (skids, máquinas ou equipamentos) que usam comunicações de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP. É importante ressaltar que, além da atribuição típica de endereço IP e configuração de rede, nenhum ajuste ou configuração especial foi necessário no equipamento Nokia; tudo funcionou “pronto para usar”.

O uso do espectro CBRS ajuda a garantir uma operação sem interferências para equipamentos de automação críticos, mantendo desempenho ininterrupto. Uma rede privada com hardware no local mantém os dados nas instalações, minimizando a latência e aprimorando a privacidade e a segurança. Além disso, a rede celular privada usa cartões SIM, simplificando a gestão de dispositivos em sua rede.

As redes 5G autônomas (SA) operam sem uma rede LTE legada, reduzindo custos e complexidade, ao mesmo tempo em que fornecem conexões mais rápidas. Como resultado, o uso do 5G para todo o tráfego da rede (controle + dados do usuário) reduz significativamente os tempos de conexão inicial e de transferência. Para casos de uso que exigem tanto 5G quanto LTE, o LTE pode ser integrado com redes 5G SA.

Os principais casos de uso para o 5G SA privado incluem:

  • Conectividade de borda para nuvem: a conectividade de baixa latência e alta velocidade do 5G permite a transmissão de dado em tempo real e cobertura confiável para aplicativos de IA e ML.
  • Aplicativos de trabalhador conectado: a excelente cobertura e largura de banda do 5G aprimoram ferramentas móveis como análise, gêmeos digitais e AR.
  • Aplicativos de ativos móveis: os tempos de transferência rápida e baixa latência do 5G SA melhoram a conectividade para veículos guiados automatizados (AGVs) e robôs móveis autônomos (AMRs).
  • Ativos industriais estacionários sem fio: o 5G reduz a necessidade de comunicações com fio, aumentando a agilidade e reduzindo o tempo de reconfiguração para operações industriais.

Fora dos EUA, as redes sem fio industriais privadas geralmente usam espectro licenciado. O desempenho observado com o CBRS é consistente com os resultados usando outras faixas licenciadas sub-6 GHz, como as usadas em outros países, tornando essas descobertas aplicáveis globalmente.

Interessado em saber mais? Junte-se a nós na Rockwell Automation Fair em Anaheim, Califórnia, neste novembro para experimentar nossa colaboração em ação! Clique aqui para obter mais detalhes sobre este evento e como se inscrever.

Automation Fair
Automation Fair
Evento
Evento
Automation Fair
Join more than 14,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
Saiba mais

Publicado 18 de setembro de 2024

Topics: Empower People Networks & Infrastructure Soluções de processo Solutions for OEMs Produtos de rede industrial

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Gerente do Laboratório de Tecnologia Avançada, Rockwell Automation
O Dr. Scott Griffiths está na Rockwell Automation (RA) há seis anos e atualmente gerencia a equipe de Tecnologia Avançada da RA em Milwaukee. Durante seu período em Tecnologia Avançada, o Dr. Griffiths foi pesquisador sênior focado em comunicações industriais. Nessa função, ele estudou 5G e co-liderou a execução de vários esforços colaborativos de teste com fornecedores de 5G. O Dr. Griffiths é um especialista no assunto em 5G dentro da RA, mas também trabalhou em outras atividades de pesquisa relacionadas à Ethernet de par único, wireless de baixa potência e energia sem fio. O Dr. Griffiths possui bacharelados em física e matemática pela Oregon State University. Seu doutorado é em física experimental pela University of Iowa, onde desenvolveu polarímetros de raios X de baixa energia e estudou astronomia de raios gama. Antes de ingressar na RA, o Dr. Griffiths concluiu uma bolsa de pós-doutorado na Espanha, onde contribuiu para a construção de um protótipo de Telescópio de Grande Porte para o observatório de raios gama Cherenkov Telescope Array.
Conectar:
Matt Hoover
Matt Hoover
Gerente global de produto, produtos sem fio e Internet das coisas industrial, Rockwell Automation
A carreira de Matt em software e tecnologia inclui funções de liderança, vendas, marketing e desenvolvimento na Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River e Embedded Planet. Além disso, Matt tem ampla experiência em ajudar clientes a definir e implementar soluções de produto de Internet das coisas industrial sem fio para alcançar metas de digitalização e Indústria 4.0. Matt obteve um Bacharelado em Ciências em Matemática/Computação pela Kent State e um MBA pela John Carroll.
Conectar:
Evan Forrest
Evan Forrest
Gerente de Parcerias Empresariais, Redes Móveis das Américas, Nokia
Evan Forrest é o Enterprise Partnership Manager para Mobile Networks na Nokia, responsável pelo crescimento de parcerias estratégicas de tecnologia e de go-to-market. Ele ingressou na Nokia em 2020, com foco no estabelecimento e expansão do ecossistema de parceiros industriais da Nokia em toda a América do Norte, aproveitando as tecnologias 4G/5G. Seu papel evoluiu para liderar parcerias/projetos de referência nos setores de Transporte, Smart City e Manufatura, entre outros, por meio de conectividade digital aprimorada. Antes disso, Evan passou 12 anos em várias funções de liderança de vendas e canal na Rockwell Automation, ajudando os fabricantes a navegar pela Indústria 4.0 e suas jornadas de transformação digital. Evan obteve seu Bachelor of Science em Engenharia Industrial pela California Polytechnic State University - San Luis Obispo. Apaixonado por avançar soluções digitais, ele recebe conexões para discutir como os fabricantes podem aproveitar o 4G/5G para suas jornadas de transformação digital.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Transformação digital por meio do 5G autônomo (SA)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.