Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

As soluções para sustentabilidade já estão ao seu alcance

Enfrente desafios críticos de sustentabilidade e energia com o FactoryTalk Energy Manager.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Grupo de turbinas eólicas ao pôr do sol

A gestão de energia, a monitoração e os relatórios de conformidade podem ser bastante desafiadores, devido aos custos crescentes de água, ar, gás, eletricidade e vapor (WAGES), somados ao cenário regulatório em constante evolução e à necessidade de precisão nas análises de consumo. Com as iniciativas de sustentabilidade ganhando destaque em escala global, este é o momento ideal para analisar atentamente como a indústria está enfrentando desafios críticos com os recursos disponíveis. Vamos explorar alguns dos principais desafios e possíveis soluções:

Baixa qualidade e disponibilidade de dados

Obter dados primários de boa qualidade em toda a cadeia de valor pode ser uma tarefa difícil, especialmente para empresas de menor porte. Sem dados disponíveis, confiáveis e devidamente contextualizados, muitas empresas podem ter suas metas de sustentabilidade comprometidas ou paralisadas.

Solução: o uso de tecnologias de coleta de dados pode melhorar a qualidade e a disponibilidade dos dados e reduzir a necessidade de recursos. As operações de dados industriais se tornaram uma tecnologia essencial para coletar, contextualizar e acessar dados para uma estratégia de gestão de energia.

Padrões de divulgação em evolução e inconsistentes

Acompanhar os padrões em rápida evolução exige conhecimento especializado e, mesmo assim, as interpretações podem variar. Exigências regionais podem mudar rapidamente. Por isso, é fundamental contar com um sistema de gestão de energia que forneça informações atualizadas, de forma rápida e simples.

Solução: oferecer acesso aos dados energéticos para todas as partes interessadas permite colaboração, geração de relatórios e análises, ajudando sua empresa a se manter em conformidade com normas locais, estaduais e globais.

Engajamento das partes interessadas

A obtenção de dados sobre emissões exige a colaboração de stakeholders ao longo de toda a cadeia de valor, o que pode ser desafiador devido a preocupações com confidencialidade e reputação. Ter uma plataforma de dados altamente segura e escalável, com controle de acesso por nível de usuário, possibilita o uso de suas aplicações de energia na nuvem ou localmente, na borda.

Solução: mais uma vez, as operações de dados industriais, com capacidade para hospedar aplicações de qualquer fornecedor em um ambiente altamente seguro e com dados acessíveis, são fundamentais para o sucesso. Aplicações que podem ser expandidas são essenciais, ao contrário de soluções do tipo “faça você mesmo”, que não oferecem sustentação a longo prazo.

Restrições de recursos

Muitas empresas, especialmente pequenas e médias, enfrentam dificuldades para processar o grande volume de dados envolvido na medição e geração de relatórios de emissões, métricas e análises de consumo de energia. Isso pode impedi-las de realizar mudanças significativas.

Solução: o uso de tecnologia de coleta de dados com interfaces fáceis de usar pode reduzir as demandas por recursos. Busque aplicativos com painéis claros e fáceis de entender. Os operadores não precisam ser cientistas de dados para implementar um sistema avançado.

Integração limitada em operações de negócios

Soluções personalizadas de gestão de energia, incluindo relatórios de emissões, muitas vezes não são plenamente integradas aos processos de negócio existentes, o que desacelera os esforços de coleta de dados.

Solução: integrar melhor a monitoração de emissões e energia aos processos de negócios pode acelerar a jornada de descarbonização. Plataformas DataOps são excelentes para integração completa aos sistemas existentes sem necessidade de programação avançada. Esses aplicativos, como o FactoryTalk® Energy Manager™, podem ser implementados em apenas alguns dias e mantidos em ambiente software como serviço (SaaS).

Sustentabilidade como vantagem competitiva

A adoção de práticas sustentáveis e sistemas robustos de gestão de energia pode se tornar uma vantagem competitiva, fortalecendo a reputação da marca e abrindo novas oportunidades de mercado. Empresas que abordam a sustentabilidade proativamente não estão apenas cumprindo regulamentações, estão se posicionando como líderes de mercado, atraindo consumidores e parceiros com foco ambiental.

“Na Conperio, entendemos que navegar pelo cenário complexo da sustentabilidade e da gestão de energia exige tanto tecnologia de ponta quanto experiência no setor. Ao utilizar plataformas avançadas como o FactoryTalk Energy Manager, capacitamos nossos clientes a obter visibilidade e controle em tempo real sobre seu consumo energético, promovendo eficiência e sustentabilidade em suas operações”, afirma Ron Harrison, presidente e proprietário da Conperio Technology Solutions (membro da Rockwell Automation PartnerNetwork™). A empresa atua como integrador de sistemas.

Tendências futuras em sustentabilidade

Conforme o cenário da sustentabilidade continua a evoluir, diversas tendências emergentes estão moldando o futuro da gestão de energia e da redução de emissões:

  1. Inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML): a IA e o ML estão transformando a maneira como as empresas monitoram, analisam e otimizam o consumo de energia. Essas tecnologias permitem prever padrões de uso, identificar ineficiências e sugerir ações corretivas em tempo real. Ao integrar análises baseadas em IA aos sistemas de gestão de energia, as empresas podem tomar decisões mais informadas, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional.
  2. Integração com a Internet das Coisas (IoT): a IoT está se expandindo rapidamente, sendo que um número crescente de dispositivos conectados fornece dados em tempo real sobre o uso de energia em todas as operações. Essa conectividade permite monitoração e controle mais precisos, permitindo que as empresas otimizem seu consumo de energia em nível granular. O uso de dispositivos IoT também facilita a manutenção preditiva, reduzindo o tempo de parada não programada, e assegura que os equipamentos operem com máxima eficiência.
  3. Sistemas de energia descentralizada: sistemas de energia descentralizada, como microrredes e recursos energéticos distribuídos (DERs), estão ganhando espaço à medida que as empresas buscam maior independência e resiliência energética. Esses sistemas permitem que as empresas gerem e gerenciem sua própria energia localmente, reduzindo a dependência da rede elétrica e diminuindo as emissões. Ao integrar fontes de energia renovável, como solar e eólica, os sistemas descentralizados podem ampliar ainda mais os esforços de sustentabilidade.
  4. Princípios da economia circular: a transição para uma economia circular, em que os recursos são reutilizados, recondicionados e reciclados, terá um papel crucial na sustentabilidade. As empresas estão adotando cada vez mais práticas de economia circular para minimizar o desperdício e reduzir o impacto ambiental de suas operações. Essa tendência impulsionará a inovação no projeto de produtos, fornecimento de materiais e gestão da cadeia de fornecimento, tudo com o objetivo de reduzir a pegada de carbono.
  5. Aperfeiçoamento dos marcos regulatórios:  à medida que governos e órgãos internacionais reforçam as exigências relacionadas às emissões e à geração de relatórios de sustentabilidade, as empresas precisarão se antecipar às exigências de conformidade. Os marcos regulatórios futuros tendem a se tornar mais rigorosos, com foco em transparência e responsabilidade. As empresas que adotarem práticas sustentáveis de maneira proativa e investirem em tecnologias de conformidade estarão mais bem preparadas para lidar com essas mudanças.
  6. Responsabilidade Social Corporativa (CSR) e pressão de investidores: as partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários, estão exigindo cada vez mais que as empresas demonstrem um compromisso com a sustentabilidade. Essa pressão tem levado as organizações a integrar iniciativas de responsabilidade social corporativa (CSR) às suas estratégias centrais de negócios. Empresas que conseguem apresentar avanços concretos em sustentabilidade não apenas atendem a essas expectativas, mas também atraem investimentos e fortalecem sua posição no mercado.
  7. Gêmeos digitais na sustentabilidade: gêmeos digitais, réplicas virtuais de ativos físicos, estão sendo usados para modelar e otimizar o uso de energia em tempo real. Ao simular diferentes cenários, as empresas podem identificar práticas energéticas mais eficientes e prever o impacto de mudanças antes de aplicá-las no mundo real. Essa abordagem reduz os riscos e apoia a melhoria contínua nos esforços de sustentabilidade.

Além desses desafios, a medição precisa de emissões de NOx, CO e O₂ continua sendo uma tarefa complexa de monitorar, verificar e relatar. No entanto, a Rockwell Automation oferece o Software CEM®, um Sistema de Monitoração Contínua de Emissões (CEMS), que ajuda a medir e relatar emissões reguladas, garantindo conformidade com as diretrizes ambientais, sem a necessidade de sistemas CEMS baseados em hardware, que geralmente são mais onerosos. Combinado com nossa plataforma Operações de dados industriais, os aplicativos FactoryTalk® DataMosaix™ e FactoryTalk Energy Manager, além de outras soluções de software e sistemas automatizados, estão disponíveis para aprimorar a gestão de energia, a monitoração de emissões e a geração de relatórios, tudo com foco na conquista da meta de emissões net zero.

Essas tendências representam o que há de mais avançado em sustentabilidade na gestão de energia. Mantendo-se informadas e adaptando-se a esses avanços, as empresas podem atingir as metas atuais de sustentabilidade, aproveitar as oportunidades e ajudar a proteger suas operações contra riscos emergentes.

Enfrente esses desafios por meio da colaboração, do avanço tecnológico e de um compromisso real com a sustentabilidade. Dê o próximo passo rumo ao alcance das suas metas sustentáveis. Dê o próximo passo rumo ao alcance de suas metas sustentáveis. Inscreva-se em nosso webinar, Fortalecendo a produção sustentável: descubra o potencial do FactoryTalk Energy Manager com a Conperio e agende uma consulta personalizada com nossos especialistas. Juntos, podemos transformar desafios de sustentabilidade em oportunidades de crescimento e inovação.

Saiba mais sobre o FactoryTalk Energy Manager aqui.

Para obter mais informações sobre a Conperio, acesse nosso localizador de parceiros. 

Saiba mais sobre o programa Rockwell Automation PartnerNetwork aqui.

Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
Uma abordagem escalável do monitoramento de energia para ajudar a aumentar a eficiência, identificar oportunidades de redução de energia e acelerar a transformação digital.
Saiba mais

Publicado 2 de outubro de 2024

Topics: Drive Sustainability Accelerate Digital Transformation Transformação digital Sustainable Solutions Produção inteligente Sustentabilidade FactoryTalk Energy Manager
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  5. Chevron LeftChevron Left As soluções para sustentabilidade já estão ao seu alcance
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.