Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Trabalhando para conquistar operações autônomas

Como líderes de produção estão usando a IA para tornar as operações expansíveis e autônomas.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
braço robótico em linha de fábrica

Sempre ouvimos os líderes do setor mencionarem que precisam de visibilidade em tempo real de suas operações globais, algo fundamental para garantir a agilidade e expansibilidade de forma contínua. No entanto, isso só é viável com a extinção da coleta de dados manual defasada por meio da implantação de ativos conectados e dados contextualizados.

Ao eliminar silos de dados e ter acesso a dados industriais e recursos de inteligência artificial (IA), as empresas podem permitir a tomada de decisões autônomas que otimiza os custos, a eficiência e a resiliência da produção. Isso aproxima a organização de operações autônomas.

Operações autônomas são a execução concreta de sistemas “autogeridos” em cada etapa do processo de fabricação. A autonomia desses sistemas é alcançada a partir de modelos de tomada de decisões baseados em dados, possibilitando que eles adaptem seu comportamento de forma confiável em resposta a ambientes dinâmicos durante a operação sem nenhuma intervenção manual.

pirâmide de maturidade da ia industrial

Para alcançar a autonomia em toda a empresa são necessários recursos que abranjam todo o espectro de inteligência, incluindo observação, inferência, tomada de decisões e ação. Esses recursos são relevantes em todas as áreas operacionais, como projeto de produto, fabricação, cadeia de fornecimento, distribuição, canais diretos ao cliente e previsão de demanda.

As operações de produção, em específico, observaram avanços com o controle preditivo por modelo (MPC), que analisa continuamente dados em tempo real e previstos para otimizar o controle de processo sob restrições definidas. Embora o MPC seja um exemplo relevante na fabricação, a autonomia mais ampla exige a replicação de sistemas inteligentes semelhantes em toda a empresa.

Essa jornada é representada na pirâmide de maturidade da IA industrial, que esboça a progressão da integração e a visualização básicas de dados à análise preditiva, à tomada de decisões prescritivas e, finalmente, às operações autônomas. À medida que as organizações escalam essa pirâmide, elas adotam sistemas de aprendizado de máquina, automação em tempo real e autoaprendizado. Cada estágio requer não apenas atualizações tecnológicas, mas também transformação cultural e estrutural.

Monitoração de ativos

Encontre as causas do tempo de parada

Olhando para a pirâmide de maturidade de IA Industrial, a monitoração de ativos é um ponto inicial e de transição, da observação à explicação. Este é um ótimo exemplo de como as mudanças na tecnologia realocaram os casos de uso para diferentes camadas da pirâmide. A monitoração apropriada dos ativos é fundamental para manter a eficiência operacional e minimizar o tempo de parada não programada. Ao entender melhor as tendências de dados dos sensores, os alarmes e o contexto das ordens de trabalho de manutenção, as empresas podem identificar e abordar rapidamente as causas do tempo de parada por meio da análise de engenharia.

Além disso, comparar a confiabilidade e o desempenho de equipamentos semelhantes em várias fábricas permite a tomada de decisões mais fundamentadas e a utilização otimizada dos ativos. Essa abordagem não apenas ajuda a prevenir falhas inesperadas, mas também garante que as atividades de manutenção sejam agendadas de forma proativa, aumentando a vida útil dos ativos e reduzindo os custos operacionais.

Controle de qualidade

Preveja quando poderão surgir problemas de qualidade

O avanço para a camada de inferência da pirâmide geralmente envolve um recurso como controle de qualidade, fabricação adaptativa ou manutenção preditiva. Manter a alta qualidade dos produtos é essencial para a satisfação do cliente e a conformidade regulatória. A IA pode detectar e sugerir correções para desvios que afetam a qualidade dos produtos, automatizar o processo de inspeção e prever quando poderão ocorrer problemas de qualidade. Ao monitorar a qualidade dos materiais recebidos, as empresas podem reduzir o risco de defeitos.

Um exemplo notável é a aplicação em nossa fábrica de Twinsburg, com foco voltado para a montagem eletrônica. Nesse caso, a IA industrial emite alertas sobre possíveis falhas, permitindo que as equipes tomem ações proativamente. Embora essa abordagem não faça as mudanças em si, ela melhora drasticamente o processo de tomada de decisões. A capacidade de prever e resolver problemas de qualidade antes que eles se agravem garante que os produtos atendam a padrões de qualidade rígidos, reduzindo o desperdício e otimizando a eficiência geral.

Produção adaptativa

Desloque os recursos de suporte em função da linha de produção

A produção adaptativa utiliza dados em tempo real para ajustar cronogramas de produção, deslocar recursos e priorizar rapidamente mudanças na demanda. A IA analisa as condições da produção e do mercado para adaptar cronogramas, equipamentos e fluxos de trabalho de forma autônoma, em tempo real.

Embora essa abordagem não altere o que acontece na linha de produção, ela apoia os recursos ao seu redor. Esse conceito é especialmente relevante em cenários em que a produção precisa ser ajustada com base no feedback da etapa subsequente, garantindo eficiência e capacidade de resposta ideais. Por exemplo, se uma desaceleração for detectada mais adiante, sinais podem ser enviados para as etapas anteriores a fim de ajustar as taxas de produção de maneira apropriada, evitando gargalos e mantendo o fluxo contínuo das operações.

É importante destacar que você está gerenciando recursos de suporte para a produção e é aí que sua fabricação autônoma realmente começa.

Manutenção preditiva

Automatize a decisão sobre reparos

A manutenção preditiva é uma abordagem proativa para agendar a manutenção, aprimorar a utilização de ativos e reduzir os custos. De acordo com essa abordagem, a IA analisa dados históricos e informações do estado atual dos equipamentos para reconhecer padrões e fazer previsões, otimizando ainda mais os cronogramas de manutenção e automatizando a tomada de decisões sobre reparos. Embora a IA não realize os reparos em si, ela minimiza consideravelmente o tempo de parada não programada e os custos associados.

Essa abordagem é semelhante a fornecer alertas à equipe sobre a possibilidade de ocorrer uma falha, permitindo que ela desempenhe ações preventivas. Antecipando as necessidades de manutenção, as empresas podem evitar interrupções caras e estender a vida operacional de seus equipamentos, tornando a operações mais eficientes e confiáveis.

Todas as organizações têm um departamento de manutenção em um estágio diferente de maturidade. No entanto, ao adotar soluções avançadas, muitas enfrentam desafios relacionados a habilidades, retenção de talentos e treinamento contínuo. Com avanços significativos em computação de borda e análise, agora existe uma grande oportunidade de integrar a inovação diretamente em dispositivos inteligentes por meio do aprendizado de máquina.

A manutenção preditiva oferece uma solução abrangente. Ela reúne hardwares, softwares e serviços de forma plena e integrada, representando a próxima evolução na tecnologia de monitoração da condição.

Otimização do processo

Reconheça as variáveis e corrija a rota

Como discutimos anteriormente, uma aplicação comum para dados industriais e IA que estamos observando para os clientes de nosso setor está no espaço do controle preditivo por modelo (MPC). Ao utilizar dados industriais e as tecnologias de IA, as empresas podem tomar decisões melhores, mais rápidas e mais fundamentadas, resultando no acesso a recursos de IA e à camada de decisão da pirâmide, bem como abrindo caminho para operações autônomas.

Insights detalhados sobre os processos de produção possibilitam a identificação e a resolução de ineficiências. O MPC permite a modelagem de operações específicas em uma fábrica ao gerenciar referências em um CLP para controlar equipamentos e usar ciência de dados para corrigir a rota em tempo real. Os sistemas MPC fornecem um ciclo de feedback que ajusta continuamente os parâmetros da produção para manter o desempenho ideal, mesmo quando as condições mudam.

Com o MPC, as organizações não estão apenas lendo dados de vários sensores na linha de produção e do CLP que controla a produção, mas também gravando no CLP e fornecendo instruções para alterar a taxa de linha conforme necessário.

Conclusão

A integração de dados industriais e IA está transformando as operações em vários domínios, desde a monitoração de ativos até a manutenção preditiva. Ao ter acesso aos recursos de IA industrial, as empresas podem ficar mais perto de alcançar operações autônomas, tomando decisões melhores, mais rápidas e mais fundamentadas. À medida que a tecnologia continua evoluindo, a visão de operações totalmente autônomas se torna cada vez mais viável, prometendo um futuro de eficiência, confiabilidade e adaptabilidade aprimoradas.

A jornada rumo a operações autônomas envolve etapas graduais, cada uma delas aproximando as empresas de um estado em que os sistemas podem gerenciar e otimizar processos de forma independente, o que assegura a continuidade do crescimento e da resiliência em um mercado competitivo.

Esta publicação do blog é uma reprodução do original disponível no site da Kalypso. Para acessá-lo, clique aqui.

Algoritmo patenteado maximiza a eficiência do operador
Algoritmo patenteado maximiza a eficiência do operador
Estudo de caso
Estudo de caso
Algoritmo patenteado maximiza a eficiência do operador
A Rockwell Automation usou um algoritmo e o FactoryTalk® DataMosaix™ para alertar as operações de Twinsburg sobre problemas de desempenho devido ao desgaste de peças de ferramental, permitindo agir rápido e assegurar a continuidade da produção.
Ler agora

Publicado 12 de setembro de 2025

Topics: Accelerate Digital Transformation Transformação digital Model Predictive Control

Troy Mahr
Troy Mahr
Diretor, Rockwell Automation
Troy é um líder experiente em estratégia de transformação digital e soluções, com um forte fundo em ERP, análise e convergência de TO/TI. Residente em Milwaukee, WI, Troy gosta de passar tempo com sua família, viajar, ler e torcer por seus amados Wisconsin Badgers e Green Bay Packers.
Conectar:
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  5. Chevron LeftChevron Left Trabalhando para conquistar operações autônomas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.