Loading
ESTUDO DE CASO | AUTOMOTIVO E PNEUS
Recent ActivityRecent Activity

A Volga reduz o tempo de conexão da fiação do painel de controle em 66%

O parceiro integrador de sistemas da Rockwell Automation simplifica o projeto e a implantação de painéis com a recém-lançada solução em gabinete EtherNet/IP™.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
engenheiro painel de controle fiação epi
logotipo da volga

A Volga fabrica painéis elétricos de baixa e média tensões, barramentos blindados, automação, centrais elétricas e subestações de alta e média tensões que atendem a padrões globais de qualidade. A missão da empresa é tornar a vida mais simples, integrando tecnologia, infraestrutura e energia, além de promover a transformação digital para seus clientes no Brasil e no mundo todo. A Volga é reconhecida por seu pioneirismo, lançando inovações tecnológicas no mercado que agregam valor excepcional aos clientes, bem como minimizam o consumo de energia e o uso de materiais.

Carlos Leopoldo
Carlos Leopoldo
Diretor Comercial, Volga
O desafio
  • Conectar manualmente a fiação dos painéis é um processo demorado e trabalhoso que exige muita habilidade
  • Por causa da complexidade da fiação, há possibilidade de erros e risco de falha
  • Além disso, a complexidade requer mais tempo de localização de falhas e manutenção para os usuários finais
  • Painéis convencionais usam um grande volume de componentes plásticos e de cobre
  • Os integradores de sistemas competem em relação aos prazos de entrega dos painéis
A solução
  • Solução em gabinete EtherNet/IP™
O resultado
  • Redução de 66% no tempo da fiação
  • Redução de 36% no tamanho do painel e de 32% no peso
  • Redução considerável no tempo da engenharia e do teste do projeto
  • Redução substancial no uso de fios e de cobre

O desafio

Conectar manualmente a fiação de um painel de controle requer tempo e mão de obra qualificada, dois recursos que integradores de sistemas como a Volga e seus clientes não têm para desperdiçar. Garantir que cada fio seja roteado corretamente e conectado com segurança para evitar falhas e atender a padrões operacionais e de segurança é fundamental, mas, em geral, a fiação manual é lenta, propensa a erro humano e ineficiente. Esse é um grande obstáculo para os fabricantes de painéis otimizarem a produção e cumprirem prazos apertados dos clientes, principalmente em pedidos de alto volume.

“No Brasil, é comum hoje em dia que os clientes esperem para tomar a decisão de investir no equipamento; portanto, a data de entrega se torna extremamente importante para eles”, afirmou Carlos Leopoldo, diretor comercial da Volga. “Contar com uma solução de tecnologia que agilize a data de entrega e seja simples de instalar e manter ajudará a realizar negócios.”

A Rockwell pretendia superar esses desafios por meio de uma inovadora solução em gabinete EtherNet/IP que reduziria o tempo e os recursos necessários para a engenharia de projetos de controles, os testes e a fiação dos painéis. Para validar o desempenho e o valor da solução, a Rockwell pediu ajuda a parceiros integradores de sistemas nos EUA e no Japão para a realização de testes de comprovação de economia de tempo. No Brasil, a Volga, parceira integradora de sistemas da Rockwell Automation, aceitou a missão de estudo do tempo.

A solução

A equipe da Volga realizou o estudo do tempo em sua área de testes no local durante três dias. Para comparar o tempo necessário para os diferentes métodos de fiação, a equipe primeiro montou um painel fisicamente conectado composto por seis partidas de motor on-line diretas, módulos de CLP e de E/S e operadores 800F, todos com interface com bornes 1492. Antes do teste, a equipe já havia roteado os cabos usando o software CAD, cortado os cabos e descascado as extremidades, e inserido o sistema de identificação no Painel 1; portanto, o teste limitava-se à fiação dos circuitos de controle.

Em seguida, a equipe da Volga montou o Painel 2 da mesma composição usando a nova solução em gabinete EtherNet/IP. Durante o teste de tempo do Painel 2, a equipe instalou o único par de cabos planos e conectores, a fiação restante do circuito de controle, a pré-fiação e os detalhes.

O tempo foi monitorado de acordo com o registro de data e hora do relógio e vídeos e imagens foram gravados. Após o estudo do tempo, a equipe da Volga foi solicitada a apresentar suas impressões sobre o processo e a solução.

O resultado

De acordo com o estudo do tempo realizado pela Volga, a conexão da fiação dos circuitos de controle do Painel 1 demorou 20 horas e cinco minutos. A conclusão dos circuitos de controle no Painel 2 com a solução em gabinete EtherNet/IP demorou seis horas e 39 minutos. Ou seja, uma redução de 66% no tempo da fiação. Esses resultados se alinham com outros estudos do tempo conduzidos nos EUA e no Japão, que indicaram uma redução de até 80% no tempo da fiação.

“A solução em gabinete EtherNet/IP aumentará nossa produtividade”, observa Leopoldo. “Ao ampliar esse conceito para um grande centro de controle de motores ou painéis com muitos cabos, o impacto no processo de montagem será enorme.”

“O feedback de nossa equipe foi muito positivo”, acrescentou Leopoldo. “Fomos informados que a tecnologia era fácil de usar e não exigia muitos materiais. E, principalmente, a equipe acredita que as conexões são muito robustas.”

Conectividade mais sustentável

“Para alguns de nossos clientes, o primeiro ponto é a sustentabilidade”, observou Leopoldo. “Conversaremos com nossos clientes sobre essa tecnologia que reduz o cabeamento e o cobre, bem como o impacto no meio ambiente.”

Ao optar por construir painéis com a solução em gabinete EtherNet/IP, em vez da fiação convencional, os integradores de sistemas podem fornecer um produto que

  • É 36% menor e 32% mais leve (redução do tamanho do painel de 30 pol. x 30 pol. x 10 pol. para 24 pol. x 24 pol. x 10 pol.)
  • Usa substancialmente menos fio e cobre

A solução em gabinete EtherNet/IP também oferece outras vantagens importantes:

  • Maior produtividade para fabricantes de painéis
  • Tempo de engenharia reduzido
  • Complexidade da fiação de controle reduzida
  • Localização de falhas e erros de fiação reduzidos

Prometemos aos clientes tornar suas vidas mais simples – isso faz parte de nossos valores na Volga e está em nosso site. Queremos ser os primeiros a utilizar essa nova tecnologia porque, por meio dela, podemos cumprir essa promessa.

Leopoldo - Diretor comercial, Volga

Publicado 20 de maio de 2025

Topics: Build Resilience Automotivo e pneus Chéêmïícãâl Utilidades domésticas e cuidados pessoais Alimentos e bebidas Ciências da vida Mineração Metais Petróleo e gás Celulose e papel Saneamento Geração de energia Rede Ethernet IP
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Volga reduz o tempo de conexão da fiação do painel de controle em 66%
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.