Instruções comuns
Instruções comuns incluem instruções que:
- Monitoram e controlam os bits de status.
- Alteram o fluxo de lógica.
Instrução | Descrição |
|---|---|
Suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e uma variável booleana. | |
Suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda descendente de uma variável booleana. | |
Suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e a negação booleana de uma variável booleana. | |
Suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda ascendente de uma variável booleana. | |
Suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão. | |
Suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão. | |
Habilita uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão. | |
Habilita uma saída booleana de acordo com a negação booleana de um estado da linha de conexão. | |
Habilita uma saída booleana de acordo com a negação booleana de um estado da linha de conexão. | |
Habilita uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão. | |
LBL e JMP pulam trechos da lógica de ladder. O JMP controla a execução de um diagrama e o LBL é o destino do JMP. | |
Os retornos são saídas que representam uma extremidade condicional de um programa de diagrama de Ladder (ladder diagram, LD). |
Dê sua opinião