Energizar saída (Output energize, OTE)
OTE suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTE

A variável associada é atribuída com o estado booleano da conexão esquerda. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTE

Dê sua opinião