Energizar saída reversa (Reverse Output Energize, OTO)

OTO habilita uma saída booleana de acordo com a negação booleana de um estado da linha de conexão.
OTO
OTO
A variável associada é atribuída com a negação booleana do estado da conexão esquerda. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTO
Exemplo de OTO
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal