Pulso único de descida para saída (One Shot Falling Output, OTF)

OTF suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTF
OTF
A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da conexão esquerda cai de TRUE para FALSE. A variável de saída é redefinida como FALSE em todos os outros casos. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTF
Exemplo de OTF
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal