Pulso único de subida para saída (One Shot Rising Output, OTP)

OTP suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTP
OTP
A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da conexão esquerda ascender de FALSE para TRUE. A variável de saída é redefinida como FALSE em todos os outros casos. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTP
Exemplo de OTP
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal