Travar saída (Output Latch, OTL)
OTL habilita uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTL

A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da conexão esquerda se tornar TRUE. A variável de saída mantém esse valor até uma ordem inversa ser feita por uma OTU. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTL

Dê sua opinião