Pulso único (One Shot, ONS)

ONS suporta uma operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda ascendente de uma variável booleana.
ONS
ONS
O estado da linha de conexão à direita do contato é definido como TRUE quando o estado da linha de conexão à esquerda é TRUE, e o estado da variável associada aumenta de FALSE para TRUE. O estado é redefinido como FALSE em todos os outros casos.
DICA: Recomendamos não usar saídas ou variáveis com uma ONS ou XIF. Esses contatos são para entradas físicas em um diagrama da lógica de contatos. Para detectar a borda de uma variável ou saída, recomendamos usar o bloco de função OSR ou OSF, que é aceito e funciona em qualquer linguagem em qualquer local no programa.
Exemplo de ONS
Exemplo de ONS
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal