Definir um LBL e inserir um JMP para o LBL

LBL e JMP pulam trechos da lógica de ladder. O JMP controla a execução de um diagrama e o LBL é o destino do JMP.
LBL e JMP são compatíveis em programas de diagrama de ladder (ladder diagram, LD).
  • Quando Verdadeiro, o JMP salta para o LBL referenciada e o controlador continua a execução a partir desse ponto.
  • Quando Falso, o JMP não afeta a execução do ladder.
O JMP move a execução do ladder para frente ou para trás. O salto para frente até um rótulo reduz o tempo de varredura do programa, omitindo um segmento de lógica até que seja necessário. O salto para trás permite que o controlador repita iterações da lógica.
IMPORTANTE:
  • Não execute saltos para trás em excesso, pois isso pode impedir a conclusão do ciclo de varredura, fazendo com que o tempo limite do temporizador do watchdog expire.
  • A lógica saltada não é varrida. Coloque a lógica crítica fora da zona de salto.
As seguintes regras se aplicam ao LBL e ao JMP:
  • Os LBLs podem ter qualquer comprimento e devem começar com uma letra ou sublinhado, seguidos por letras, dígitos ou sublinhados. Espaços e caracteres especiais, como "+", "-" ou "\", não são permitidos.
  • Antes de inserir um JMP, defina um ou mais LBLs dentro do programa.
  • Coloque os LBLs no lado esquerdo do diagrama.
  • O JMP e o LBL que ele referencia devem estar na mesma Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU).
Para definir um LBL e inserir um JMP para esse LBL
  1. Na
    Caixa de ferramentas
    , localize e arraste o LBL para uma linha do ladder.
  2. No editor de linguagem, clique duas vezes no LBL adicionado, insira uma string para ele e, em seguida, selecione a tecla
    Enter
    .
  3. Na
    Caixa de ferramentas
    , localize e arraste o JMP para uma posição válida no editor de linguagem.
  4. No editor de linguagem, clique duas vezes no JMP adicionado e insira a mesma string para o JMP que foi usada no LBL.
Exemplo
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal