モジュール構成
I/Oモジュールの構成を開始する前に、I/Oモジュールを所有するLogix 5000コントローラのStudio 5000 Logix Designerアプリケーションプロジェクトを作成する必要があります。このプロジェクトにはモジュールの構成データが含まれます。
Studio 5000 Logix Designerアプリケーションは、プログラムのダウンロード中に、プロジェクトをオーナコントローラに転送します。次にデータはEtherNet/IPネットワークを介して、I/Oモジュールに転送されます。
I/Oモジュールは、構成データを受信して適用した後ただちに稼働できます。
ご質問やご意見