Outputsビュー

Outputsにはデバイスの出力が表示され、出力を構成することができます。
Outputsビューの例
Outputsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Output (出力)
この構成が適用される出力番号を示します。
Mode (モード)
出力のモードを示します。
Output State in Program Mode (プログラムモードの出力状態)
コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
  • Hold (保持) – 出力は最後の状態を維持。
  • Local Control (ローカル制御) – 出力は引き続きウィンドウによって制御される。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
  • Hold (保持) – 出力は最後の状態を維持。
  • Local Control (ローカル制御) – 出力は引き続きウィンドウによって制御される。
Diagnostics (診断)
診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。

Outputxx Diagnostics

Outputxx Diagnosticsを表示するには、Diagnostics Outputsビューを選択します。
Outputxx Diagnosticsの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal