Outputxx – PWMビュー

Outputxx – PWMにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Outputxx – PWMビューの例
Outputxx – PWMビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Enable Pulse Width Modulation (PWM) (パルス幅変調(PWM)の有効)
出力がパルス幅変調かデジタル出力かを指定します。
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) (パルストレイン出力(PTO)に対して50.0%でのデューティサイクルを適用)
50%に固定されたPTO固有のデューティサイクルを適用するかどうかを指定します。有効にすると、
O.Pwmxx.DutyCycle
は無視されます。
Enable Cycle Count Limit (サイクル数制限の有効)
データに立上りエッジがあるときに定義された数のパルスサイクルを生成するか、データがオンのときに連続パルスサイクルを生成するかを指定します。
  • 0 =
    O.Outputxx.Data
    が0にセットされるまで、パルスサイクルを生成し続ける。
  • 1 =
    O.Outputxx.Data
    に立上りエッジがあるときに、パルスサイクルを一定の数だけ生成する。
Execute All Cycles (すべてのサイクルを実行)
「Enable Cycle Count Limit (サイクル数制限の有効)」が有効な場合にのみ適用できます。
O.Outputxx.Data
が0に変化する場合:
  • 0 = パルスの生成を直ちに停止する。
  • 1 = パルスサイクル制限に達するまで、パルスを生成し続ける。
Output State when PWM is Idle (PWMがアイドルのときの出力状態)
PWMがアイドルのときの出力の状態を指定します。
  • 0 = PWMがアイドルのとき、 出力はオフになる。つまり、PWMが実行中のとき、
    O.Pwmxx.DutyCycle
    ごとのアクティブ状態はオン状態の出力になる。
  • 1 = PWMがアイドルのとき、 出力はオンになる。つまり、PWMが実行中のとき、
    O.Pwmxx.DutyCycle
    ごとのアクティブ状態はオフ状態の出力になる。
Cycle Time (サイクルタイム)
1パルスサイクルの周期を秒単位で示します。
Duty Cycle (デューティサイクル)
出力がアクティブ状態のときのパルス・サイクル・タイムの割合(%)を示します。
Cycle Count Limit (サイクル数制限)
データに立上りエッジがあるときに生成するパルスサイクルの数を示します。
「Enable Cycle Count Limit (サイクル数制限の有効)」が有効な場合にのみ適用できます。
Output State in Program Mode (プログラムモードの出力状態)
Program State (プログラム状態)
コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Communication Fault State (通信フォルト状態)
通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Communication Fault State Duration (通信フォルト状態の期間)
最終フォルト状態になるまでに出力状態が通信フォルトモードのまま保持される時間の長さを指定します。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Final Communication Fault State (最終通信フォルト状態)
通信フォルトモード出力状態保持時間が経過した後で、モジュールがオンまたはオフに移行するかどうかを指定します。デフォルトの最終状態はオフです。
時間としてForever (無期限)を選択した場合は、最終状態を選択できません。モジュールは現在の通信フォルトモード状態に留まります。
Output State When Communication Fails in Program Mode (プログラムモードで通信が失敗した場合の出力状態)
プログラムモードで通信が失敗した場合の出力動作を指定します。
  • Program Mode – 出力をプログラムモード状態のままにすることを示す。
  • Communication Fault Mode – 出力を通信フォルトモード状態に変更することを示す。
Diagnostics (診断)
診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal