Outputxx – Triggered Pulseビュー

Outputxx – Triggered Pulseにはデバイスの特定の出力が表示され、出力を構成することができます。このビューは、Device Definitionダイアログで出力がデジタル出力として構成されている場合に使用できます。
Outputxx – Triggered Pulseビューの例
Outputxx – Triggered Pulseには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Triggered by (トリガ方法)
パルス機能をトリガする入力を指定します。
  • No External trigger (外部トリガなし) – 外部トリガが選択されていない。ただし、O.Outputxx.Triggerタグを使用してパルスをトリガできます。
  • Input00 (入力00) – 入力00で出力パルスをアクティブにします。
    入力00は、HSCカウンタ機能トリガまたはSSI格納トリガとして使用されない場合にのみ使用できます。
Invert Trigger (トリガ反転)
このオプションは、「Triggered by (トリガ方法)」パラメータで選択された入力ポイントのトリガエッジを反転します。
  • 0 = 入力の立上りエッジによって出力パルスがトリガされる。
  • 1 = 入力の立下りエッジによって出力パルスがトリガされる。
Pulse Delay (パルス遅延)
トリガイベントから出力パルスが開始されるまでの遅延時間を秒単位で指定します。
Pulse Active Time (パルスアクティブ時間)
生成された出力パルスのアクティブ期間を秒単位で指定します。
Output State In Program Mode (プログラムモードの出力状態)
Program State (プログラム状態)
コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
  • Local Control (ローカル制御) – 出力は構成通りに動作を継続する。
    このオプションは、入力00がエンコーダトリガとして使用されていない場合にのみ使用できます。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Communication Fault State (通信フォルト状態)
通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
  • Off (オフ) – 出力は0またはオフ。
  • On (オン) – 出力は1またはオン。
  • Local Control (ローカル制御) – 出力は構成通りに動作を継続する。
    このオプションは、入力00がエンコーダトリガとして使用されていない場合にのみ使用できます。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Communication Fault State Duration (通信フォルト状態の期間)
最終フォルト状態になるまでに出力状態が通信フォルトモードのまま保持される時間の長さを指定します。
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態)
Final Communication Fault State (最終通信フォルト状態)
通信フォルトモード出力状態保持時間が経過した後で、モジュールがオンまたはオフに移行するかどうかを指定します。デフォルトの最終状態はオフです。
時間としてForever (無期限)を選択した場合は、最終状態を選択できません。モジュールは現在の通信フォルトモード状態に留まります。
Output State When Communication Fails in Program Mode (プログラムモードで通信が失敗した場合の出力状態)
プログラムモードで通信が失敗した場合の出力動作を指定します。
  • Program Mode (プログラムモード) – 出力をプログラムモード状態のまま保持する。
  • Communication Fault Mode (通信フォルトモード) – 出力を通信フォルトモード状態に変更する。
Diagnostics (診断)
診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal