Time Synchronizationビュー

Time Synchronizationビューは読取り専用です。プロジェクトがオンラインになっている場合のモジュールに関するCIP Syncステータス情報が表示されます。Time Synchronizationには、以下の情報が表示されます。
  • CIP Sync時間同期のステータス
  • UTCシステム時間
  • グランドマスタークロック情報
  • グランドマスタークロックの説明
  • ローカルクロック情報
Time Synchronizationビューの例

Grandmaster clock description

Grandmaster clock descriptionダイアログには、グランドマスタークロックに関する詳細情報が表示されます。
Grandmaster clock descriptionを表示するには、Time SynchronizationビューでDescriptionを選択します。
Grandmaster clock descriptionの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal