Overviewビュー

Overviewには、デバイスタイプ、リビジョン、電子キーイング、コネクション、その他のデバイス固有の値を含むデバイスの定義が表示されます。
Overviewビューの例
Overviewビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Series (シリーズ)
デバイスのシリーズを示します。
Revision (リビジョン)
デバイスのリビジョンを示します。
Electronic Keying (電子キーイング)
デバイスに使用される電子キーイングを示します。電子キーイングでは、プロジェクト内で定義されたデバイスと取付けられたデバイスを比較します。キーイングに失敗した場合、フォルトが発生します。
使用可能なオプション:
  • Exact Match (正確に一致)
  • Compatible Module (互換モジュール)
  • Disable Keying (キーイングを無効にする)
注意:
Disable Keyingを使用するときには十分な注意が必要です。使い方を誤ると、人体への危険や死亡事故、物的損害、経済的な損失につながる恐れがあります。当社は、ユーザがDisable Keyingを使用しないことを強くお奨めします。Disable Keyingの使用にあたっては、使用するデバイスがアプリケーションの機能要件を満たすかどうかを十分に理解した上でお客様の責任において使用してください。
電子キーイングの詳細は、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。
Connection (コネクション)
コネクションタイプと通信フォーマットを示します。
Encoder Type (エンコーダタイプ)
選択されたEncoder Type (エンコーダタイプ)がHSCかSSIかを示します。
選択されたEncoder Type (エンコーダタイプ)によっては使用できない割当てオプションもあります。
Output Assignments (出力の割り当て)
各出力に割当て動作モードを示します。
Device Definition (デバイスの定義)
Device Definition ダイアログを開いてリビジョン、電子キーイング、チャネルモード、その他のデバイス固有の値を変更します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal