デバイスの定義
このセクションには、Device Definitionダイアログで選択された特定の構成の定義が表示されます。
デバイスの定義を変更するには、OverviewビューでDevice definitionを選択します。
Device Definition - Overviewビュー
デバイスを定義したり、デバイス定義を変更したりするには、Device DefinitionダイアログのOverviewビューを使用します。
Device Definition - Overviewビューの例

Overviewには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Device Type (デバイスタイプ) | デバイスのカタログ番号とタイプが表示されます。 | デバイス固有 |
Name (名前) | IEC 61131準拠のデバイス名を入力します。 このフィールドに無効な文字を入力した場合、または名前が40文字を超えている場合は、ソフトウェアによってその文字が無視されます。 | すべての有効な値 |
Description (説明) | デバイスの説明を入力します。 | すべての有効な値 |
Slot (スロット) | デバイスが取付けられているスロット番号を指定します。プラットフォームに応じて、1からI/Oデバイスの最大数までのスロットのみが有効です。 デバイスが作成されると、スロット番号は使用可能な最初のスロット位置にデフォルトで設定されます。 最大I/O点数の少ないコントローラに変更すると、現在のスロット値が無効になる場合があります。 | 1~32 |
Series (シリーズ) | デバイスのシリーズを指定します。 | デバイス固有 |
Revision (リビジョン) | デバイスのメジャーリビジョンとマイナーリビジョンを指定します。マイナーリビジョンの有効な範囲は1~255です。 | デバイス固有 |
Electronic Keying (電子キーイング) | デバイスに使用される電子キーイングを定義します。電子キーイングでは、プロジェクト内で定義されたデバイスと取付けられたデバイスを比較します。キーイングに失敗した場合、フォルトが発生します。
注意:
Disable Keyingを使用するときには十分な注意が必要です。使い方を誤ると、人体への危険や死亡事故、物的損害、経済的な損失につながる恐れがあります。当社は、ユーザがDisable Keyingを使用しないことを強くお奨めします。Disable Keyingの使用にあたっては、使用するデバイスがアプリケーションの機能要件を満たすかどうかを十分に理解した上でお客様の責任において使用してください。 電子キーイングの詳細は、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。 |
|
Connection (コネクション) | デバイスとコントローラの間で転送されるデータのタイプを指定します。 Listen Only Dataを選択した場合、
コントローラとデバイスは、コントローラがデバイスに構成データや出力データを送信することなく通信を確立します。完全な入力データコネクションが確立されますが、オーナコントローラとデバイス間のコネクションに依存します。 |
|
Encoder Type (エンコーダタイプ) | モジュールが動作するエンコーダのタイプを指定します。 |
|
Device Definition – Define Counterビュー
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がHSCとして構成されている場合は、Define Counterビューを使用してカウンタパラメータを定義します。
Device Definition – Define Counterビューの例

Define Counterには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Mode (モード) | カウンタが動作するモードを定義します。 |
|
Invert Input A (入力Aの反転) | 入力Aを反転するかどうかを指定します。 このパラメータは、カウンタモードがCount/External Direction、Count/Internal Direction、またはUp/Down Pulsesとして構成されている場合にのみ使用できます。 |
|
Invert Input B (入力Bの反転) | 入力Bを反転するかどうかを指定します。 このパラメータは、カウンタモードがCount/External Direction、Count/Internal Direction、Up/Down Pulsesとして構成されている場合にのみ使用できます。 |
|
Invert Input A, B (入力A、Bの反転) | 入力ABを反転するかどうかを指定します。 このパラメータは、カウンタモードがQuadrature X1、Quadrature X2、またはQuadrature X4として構成されている場合にのみ使用できます。 |
|
Input Z Function (入力Zの機能) | 入力Zの機能を定義します。 各カウンタ機能(リセット、格納、ロード、保持)をトリガできるのは、1つの入力のみです。 例えば、「Input Z Function (入力Zの機能)」でReset, Holdを選択すると、「Input00
Function (入力00の機能)」ではResetとHoldを含むオプションを選択できません。 「Input Z Function (入力Zの機能)」でいずれかのオプションを選択すると、「Input00
Function (入力00の機能)」が自動的にNot Usedに設定されます。 |
|
Invert Input Z (入力Zの反転) | 入力Zを反転するかどうかを指定します。 |
|
Input00 Function (入力00の機能) | 入力00の機能を定義します。 各カウンタ機能(リセット、格納、ロード、保持)をトリガできるのは、1つの入力のみです。 例えば、「Input Z Function (入力Zの機能)」でReset, Holdを選択すると、「Input00
Function (入力00の機能)」ではResetとHoldを含むオプションを選択できません。 「Input Z Function (入力Zの機能)」でいずれかのオプションを選択すると、「Input00
Function (入力00の機能)」が自動的にNot Usedに設定されます。 |
|
Invert Input00 (入力00の反転) | 入力00を反転するかどうかを指定します。 |
|
Device Definition – Define Counterビュー(リッスン専用)
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がHSCとして構成され、「Connection (コネクション)」がListen Only
Dataとして構成されている場合は、Define Counterを使用してカウンタパラメータを定義します。
Device Definition – Define Counterビュー(リッスン専用)の例

Define Counter (リッスン専用)には、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold (入力 00
はリセット格納、ロード、または保持に使用されます) | カウンタ機能をトリガするために入力00を使用するかどうかを指定します。 |
|
Device Definition – Define SSIビュー
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がSSIとして構成されている場合は、Define SSIビューを使用してSSIパラメータを定義します。
Device Definition – Define SSIビューの例

Define SSIには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 (入力00で格納を有効化) | 入力00を使用して格納機能をトリガするかどうかを定義します。 |
|
Invert Input00 (入力00の反転) | 示されている入力を反転するかどうかを定義します。 |
|
Device Definition – Define SSIビュー(リッスン専用)
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がSSIとして構成され、「Connection (コネクション)」がListen Only
Dataとして構成されている場合は、Define SSIビューを使用してSSIパラメータを定義します。
Device Definition – Define SSIビュー(リッスン専用)の例

Define SSI (リッスン専用)には、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 (入力00で格納を有効化) | 入力00を使用して格納機能をトリガするかどうかを定義します。 |
|
Device Definition – Define Windowsビュー
Define Windowsビューを使用してウィンドウパラメータを定義します。
「Connection (コネクション)」がListen Only Dataとして構成されている場合は、このビューを使用できません。
Device Definition – Define Windowsの例

Define Windowsには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Window (ウィンドウ) | この構成が適用されるウィンドウ。 | 0~3 |
Mode (モード) | ウィンドウの動作に使用するカウンタまたはSSI変数を定義します。 | HSCモードのオプション:
SSIモードのオプション:
|
Device Definition – Output Assignmentsビュー
Output Assignmentビューを使用して出力の動作モードを定義します。
Device Definition – Output Assignmentsビューの例

Output Assignmentsには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Output (出力) | この構成が適用される出力。 | 0~1 |
Selected Mode (選択したモード) | 出力が動作するモードを定義します。 |
|
Device Definition – Eventsビュー
Eventsビューを使用してEventsパラメータを定義します。
「Connection (コネクション)」がDataまたはListen Only Dataとして構成されている場合は、このビューを使用できません。
Device Definition – Eventsビューの例

Eventsには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Eventxx – User Defined Data x (イベントxx - ユーザ定義のデータx) | ユーザ定義のデータインスタンスをモジュールのイベントに関連付けます。1つのイベントに3つのインスタンスを選択できます。 | 「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がHSCとして構成されている場合:
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がSSIとして構成されている場合:
|
ご質問やご意見