Windowsビュー
Windowsには、モジュールウィンドウ構成のサマリが表示されます。
Windowsビューの例

Windowsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Window (ウィンドウ) | この構成が適用されるウィンドウ番号を示します。 |
Mode (モード) | ウィンドウが動作する入力タグ値を示します。 |
Unit (単位) | ウィンドウに構成されているモードに関連付けられている単位を示します。 |
Output On Value (出力オン値) | ウィンドウスレッショルドの一方を定義する値を示します。 出力(ウィンドウに関連付けられている場合)と I.Windowxx.InWindow タグが、図 1に従ってこのスレッショルドで状態を切換えます。 |
Output Off Value (出力オフ値) | |
Output On Hysteresis (出力オンヒステリシス) | ヒステリシスを適用する出力オン値からの負のオフセットを示します。 |
Output Off Hysteresis (出力オフヒステリシス) | ヒステリシスを適用する出力オフ値からの負のオフセットを示します。 |
ご質問やご意見