Windowxxビュー

Windowxxには、特定のモジュールウィンドウ構成が表示されます。
Windowxxビューの例
Windowxxビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Window Mode (ウィンドウモード)
ウィンドウが構成されているモードを示します。
Output On Value (出力オン値)
ウィンドウスレッショルドの一方を定義する値を示します。
出力(ウィンドウに関連付けられている場合)と
I.Windowxx.InWindow
タグが、図 1に従ってこのスレッショルドで状態を切換えます。
Output Off Value (出力オフ値)
Output On Hysteresis (出力オンヒステリシス)
ヒステリシスを適用する出力オン値からの負のオフセットを示します。
Output Off Hysteresis (出力オフヒステリシス)
ヒステリシスを適用する出力オフ値からの負のオフセットを示します。
Outputs Controlled by this Window (このウィンドウによって制御される出力)
Output00
このウィンドウが示された出力を制御するかどうかを指定します。
Outputs Controlled by this Window (このウィンドウによって制御される出力)
Output01
このウィンドウが示された出力を制御するかどうかを指定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal