Inputビュー

Inputにはデバイスの入力が表示され、入力を構成することができます。
Inputビューの例
Inputビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
Input (入力)
この構成が適用される入力番号を示します。
Input Filter Time (入力フィルタ時間)
Off → On (オフ → オン)
デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。
Input Filter Time (入力フィルタ時間)
On → Off (オン → オフ)
デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。
Diagnostics (診断)
診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。

Input00 Diagnostics

Input00 Diagnosticsを表示するには、InputビューでDiagnosticsを選択します。
Input00 Diagnosticsの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal