Eventsビュー

Eventsビューには、すべてのイベントの構成値の概要が表示されます。特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューは、Device DefinitionでData with Eventsコネクションタイプが選択されている場合にのみ使用できます。デバイスの定義を参照してください。
重要:
Eventsビューでイベントを構成することはできません。このビューに表示されるパラメータは読取り専用です。
イベントを構成するにはイベント出力タグを使用する必要があります。詳細は、イベント出力タグの定義を参照してください。
Eventsビューの例
Eventsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
メンバー名
Event (イベント)
この構成が適用されるイベント番号。
Enable Event (イベントの有効化)
対応するイベントトリガがアクティブかどうかを示します。状態がイベント定義と一致すると、イベントがトリガされます。
EO.Eventxx.En
  • 0 = イベントトリガ定義が非アクティブであり、条件が定義と一致してもイベントがトリガされない。
  • 1 = イベントトリガ定義がアクティブであり、条件が定義と一致するとイベントがトリガされる。
Latch Event (イベントのラッチ)
イベントが肯定応答されるまでラッチされるかどうかを示します。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = イベントをラッチしない 古いイベントは新しいイベントで上書きされます。
  • 1 = イベントをラッチする イベントが肯定応答されるまでラッチされます。現在のイベントが肯定応答されるまで、新しいイベントは報告されません。メモリバッファには、新しいイベントが4つまで格納されます。メモリバッファが一杯になると、追加のイベントが失われます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal