Eventxxビュー

Eventxxビュー(xxはイベント定義のインデックスを表す)には、そのイベントで使用可能な構成オプションが表示されます。このビューからパラメータを構成することはできません。構成タグを使用する必要があります。
このビューでは、以下の作業を確認できます。
  • イベントが有効であるかどうか。
  • イベントがラッチされているかどうか。
  • イベントの非依存ポイントトリガが有効であるかどうか。
  • イベントのトリガ条件をチェックする。
  • イベントの参加者とその状態の移行動作をチェックする。
Eventxxビューの例
Eventxxビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ
説明
メンバー名
Enable Event (イベントの有効化)
対応するイベントトリガがアクティブかどうかを示します。状態がイベント定義と一致すると、イベントがトリガされます。
EO.Eventxx.En
  • 0 = イベントトリガ定義が非アクティブであり、条件が定義と一致してもイベントがトリガされない。
  • 1 = イベントトリガ定義がアクティブであり、条件が定義と一致するとイベントがトリガされる。
Latch Event (イベントのラッチ)
イベントが肯定応答されるまでラッチされるかどうかを示します。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = イベントをラッチしない 古いイベントは新しいイベントで上書きされます。
  • 1 = イベントをラッチする イベントが肯定応答されるまでラッチされます。現在のイベントが肯定応答されるまで、新しいイベントは報告されません。メモリバッファには、新しいイベントが4つまで格納されます。メモリバッファが一杯になると、追加のイベントが失われます。
Enable Independent Point Triggers (非依存ポイントトリガの有効化)
イベントトリガ定義で示される条件ごとに、個別にイベントを開始できるかどうかを示します。
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = イベントトリガに参加しているすべての条件が構成値に達するとイベントがトリガされる
  • 1 = イベントトリガに参加しているいずれかの条件が構成値に達するとイベントがトリガされる
Trigger Event (イベントのトリガ)
状態の変化が以下のいずれかの状態になるたびに、イベントをトリガします。
  • イベントトリガ定義に一致する
  • イベントトリガ定義に一致しなくなる
  • EO.Eventxx.EventRisingEn
  • EO.Eventxx.EventFallingEn
値(EventRisingEn、EventFallingEn)は、以下を表す。
  • (0, 0):イベントトリガが無効。
  • (1, 0):構成されたパターンに一致するように変化すると、イベントがトリガされる。
  • (0, 1):構成されたパターンに一致しないように変化すると、イベントがトリガされる。
  • (1, 1):構成されたパターンに一致するように、または一致しないように変化すると、イベントがトリガされる。
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger (イベント・トリガ・パターン - イベントトリガに参加)
指定の条件がイベントのイベントトリガ定義に参加するかどうかを示します。
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がHSCとして構成されている場合:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.ResetSelect
  • EO.Eventxx.HoldSelect
  • EO.Eventxx.LoadSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.Eventxx.RolloverSelect
  • EO.Eventxx.RollunderSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がSSIとして構成されている場合:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
  • 0 = 条件はイベントトリガ定義に参加しない。
  • 1 = 条件はイベントトリガ定義に参加する。
Event Trigger Pattern – State Transition (イベント・トリガ・パターン - 状態の移行)
変化後に一致する条件の状態を示します。
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がHSCとして構成されている場合:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.ResetValue
  • EO.Eventxx.HoldValue
  • EO.Eventxx.LoadValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.Eventxx.RolloverValue
  • EO.Eventxx.RollunderValue
  • EO.EventxxDirectionValue
「Encoder Type (エンコーダタイプ)」がSSIとして構成されている場合:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.EventxxDirectionValue
InWindowxxValueの場合:
  • 0 = ウィンドウ外の場合にイベントパターンに一致
  • 1 = ウィンドウ内の場合にイベントパターンに一致
その他のイベントタグの場合:
  • 0 = 値0がイベントパターンに一致
  • 1 = 値1がイベントパターンに一致
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal