Stazione di lavoro per la formazione sul controller GuardLogix (ABT-TDGRDLX1-D-CE)
Questa workstation può essere utilizzata per programmare istruzioni di sicurezza all’interno di un task di sicurezza GuardLogix per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza.
ControlLogix con 5069 Compact I/O Workstation (ABT-TDCLX4-A-CE)
Questa workstation simula gli stessi schemi di controllo in esecuzione nel vostro impianto. Include un chassis I/O a 4 slot per l'espansione dei moduli e la flessibilità.
Stazione di lavoro ControlLogix – No Motion (ABT-TDCLX3-D-CE)
Questa workstation simula gli stessi schemi di controllo del vostro impianto. Include un chassis I/O a 10 slot per l’espansione dei moduli e la flessibilità.
Workstation di formazione Ethernet/IP (ABT-TDENET-B-CE)
Questa workstation può essere utilizzata per fornire una piattaforma scalabile e flessibile per la dimostrazione di moderne architetture di controllo PLC, I/O distribuito e rete Ethernet industriale.
Workstation PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B-CE)
Questa workstation offre diverse opzioni di comunicazione, tra cui EtherNet/IP integrato, per renderla un elemento fondamentale per le vostre applicazioni di formazione sui drive.
Workstation di formazione PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
Questa workstation offre un modo per simulare gli schemi di controllo I/O remoto in esecuzione nel vostro impianto.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza