- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
Valori delle variabili
I valori delle variabili vengono visualizzati a runtime.
Impostazione dei valori delle variabili
È possibile impostare il valore di una variabile specificando:
- Un valore fisso
- Un valore ereditato dalla definizione del tipo di variabile o del tipo di oggetto
- Un collegamento dinamico che imposta il valore di una variabile in base al valore di un'altra variabileSUGGERIMENTO: Per utilizzare e visualizzare valori da un dispositivo di campo o da un controller, è necessario importare i tag e le variabili nel progetto e sincronizzarli. Le variabili importate da un dispositivo di campo o da un controller sono contrassegnate con il tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per trasferire il valore. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
Fornire un feedback