- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
Attività asincrona
Creare un'attività asincrona per eseguire il codice in modo asincrono.
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
fornisce le specifiche di classe C# che espongono i costruttori che è possibile utilizzare per creare attività asincrone. I costruttori si basano sulla classe C# .NET Framework System.Threading.Tasks.Task
, che rappresenta un'attività asincrona. Vedere Classe attività.Classi disponibili
È possibile utilizzare queste classi per creare attività asincrone:
- PeriodicTask
- Un'attività che esegue il codice a intervalli di tempo regolari.
- DelayedTask
- Un'attività che esegue il codice dopo un ritardo di tempo.
- LongRunningTask
- Un'attività che richiede una quantità notevole di tempo o risorse della CPU.
Fornire un feedback