- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
Integrare la NetLogic con l'interfaccia
Configurare gli elementi di interfaccia in modo che visualizzi il pannello nascosto solo se è connesso un utente.
- Configurare il pulsante di login:
- InVista progetto, selezionareLoginButton.
- InEventi, fare doppio clic sul valore del campoMetodoPerformLogine selezionare .
- InInputArguments, creare collegamenti dinamici tra:
- usernamee .
- passworde .
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici. - Accanto alMetodoSetOutputMessage, selezionare.Elimina
- Aggiungere e configurare l'etichetta del messaggio:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModuloDiLogine selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereMessageLabel
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suLoginFormOutputMessage, selezionareEliminae selezionareElimina.
- Configurare gli utenti:
- Aggiungere un utente Amministratore e impostare la password suAdmin.Vedere Aggiungere un utente.
- InVista progetto, selezionareModuloDiLogin (type).
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàUtentie la cartellaUtenti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Aggiungere e configurare il pulsante di logout:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereLogout.
- InProprietà, impostareTestosuLogout
- InEventiaccanto all'evento MouseClickselezionaree selezionare .
- InArgomenti di input, impostareUsernamesuUser.
- Accanto aevento MouseClick, selezionaree selezionare .
- InArgomenti di input, creare un collegamento dinamico traNewPanele .
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.

Fornire un feedback