- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
Configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
Per nascondere una finestra di dialogo a runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
Prerequisiti
Creare un tipo finestra di dialogo. Vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
- Per configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
- Creare un oggetto pulsante come oggetto figlio del tipo finestra di dialogo.Per ulteriori informazioni, vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree selezionare il metodoChiudi.
Fornire un feedback