- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
Imposta il valore di un alias o il nodo puntato dall'alias.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Argomenti
- aliasName(string)
- IlBrowseNamedell'alias da impostare.
- pointedNode(IUANode)
- UnNodea cui deve puntare l'alias.
Esempio
L'esempio seguente mostra l'alias
MotorInstance
che punta al nodo Motor1
.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Fornire un feedback