- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)
In base al sovraccarico, aggiunge una variabile o un elenco di variabili all'oggetto
RemoteVariableSynchronizer
su cui viene richiamato.void public void Add(IUAVariablevariables); void public void Add(RemoteVariablevariables); void public void Add(IEnumerable<IUAVariable>variables); void public void Add(IEnumerable<RemoteVariable>variables);
Argomento
- variables(IUAVariable)
- L'oggetto C#IUAVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(RemoteVariable)
- L'oggetto C#RemoteVariable, che identifica una cella di un array monodimensionale o multidimensionale da aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- L'elenco diIUAVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- L'elenco diRemoteVariableda aggiungere nell'oggetto su cui viene richiamato il metodo.
Esempi
Nell'esempio seguente, una variabile
speed
viene aggiunta all'oggetto variableSynchronizer
.var speed = LogicObject.Owner.GetVariable("Speed"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(speed);
Nell'esempio seguente, la variabile indice
10
viene aggiunta all'oggetto variableSynchronizer
all'interno dell'array arrayVariable
.var arrayVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ArrayVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Nell'esempio seguente, la variabile indice
10.5
viene aggiunta all'oggetto variableSynchronizer
all'interno dell'array multidimensionale scalarVariable
.var scalarVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ScalarVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Fornire un feedback