- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
Configurare un pulsante a discesa
Configurare un oggetto
Pulsante a discesa
collegandolo con un tipo di oggetto contenitore.- InVista progetto, creare un tipo di oggetto contenitore da visualizzare quando si seleziona il pulsante a discesa.Per ulteriori informazioni, vedere Creare un tipo di oggetto grafico.Ad esempio, creare un tipo pannello.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàPannelloe il tipo di oggetto contenitore.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback